This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:使用 I2C 400kHz 引导加载程序对 512KB 进行编程需要多长时间

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537745/mspm0g3519-how-long-when-using-i2c-400khz-bootloader-to-program-512kb

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 M0G3519。 客户询问以下问题。 请帮助澄清。 谢谢你。

使用 400kHz I2C 引导加载程序对 512KB 进行编程的时间如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在数据表中并未指定此参数、因为传输时间取决于硬件、设置和程序大小。 我的建议是测试一下。

    您还可以通过获取程序的大小、然后与 I2C 总线的比特率进行比较来获得粗略的估算值。

    马修