This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:"在 UNIFLASH 中移除最终断开连接时的电源"不起作用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537291/uniflash-remove-power-at-final-disconnect-in-uniflash-does-not-work

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的专家:

继续从 原始线程开始。

Q1:在 UNIFLASH 中使用“在最终断开时断开电源“时、似乎不会在第一次连接时施加该电源(保持电源)。
您能告诉我一种权变措施吗?

我已经确认了使用 CCS v12.x 和 v20.x 时的操作、并使用了使用 CCS 和 LP-MSPM0G3507 创建的.ccxml 文件、但操作不稳定。
-按原样使用 Uniflash 和闪存启动新会话。 刷写后继续供电。
- 闪烁后,物理断开 USB 电缆。 如果按原样重新连接、电源将在闪烁后停止。
-使用 Uniflash 开始一个新会话、从 CCS 开始和完成一个调试会话。 如果返回到 Uniflash 和闪存、电源将在刷写后停止。
-如果在刷写后电源停止、并且使用 Uniflash 启动了另一个会话、则问题会返回。

我已经尝试重新启动 PC、更换 XDS110、并更换 USB 电缆、但没有进行任何更改。
目的是安全地停止电源。 如果以物理方式断开 USB 电缆没有任何变化、这是可以的。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在另一个线程中:

    在我的环境中、使用 CCSv20 时、调试模式结束后会立即切断电源。
    对于 Uniflash v9.2、刷写的程序在“Program Load“之后启动、并继续供电。

    我假设您希望 UniFlash 具有与 CCS 相同的行为。  

    对于 CCS、您提到“调试模式结束“。 这究竟是什么意思? CCS 调试会话终止时是否会出现这种情况?  

    对于 UniFlash、您是希望在 UniFlash 关闭时停止供电、还是在刷写完成(但 GUI 仍在运行)时停止供电?  

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    感谢您的答复。

    对于 CCS、您提到“调试模式结束“。 这究竟是什么意思? CCS 调试会话终止时是否会出现这种情况?  [/报价]

    按下下图中的“STOP"按钮“按钮称为“调试结束“。

    当刷写完成(但 GUI 仍在运行)时

    这是刷写完成后执行的操作。

    问题 2:如果从 UNIFLASH 写入后断开 USB 电缆、然后重新连接、那么在断开/连接 USB 电缆时、XDS110 发出的噪声是否可能导致电路板受到某种损坏?
    如果没有问题、我想用上述方法来处理。

    此致、
    正常

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按下图中的“stop"按钮“按钮称为“调试结束“。

    是、这将完全终止调试器。

    刷写完成后执行此操作。

    我认为调试器仍然在后台运行、因此它的行为与终止 CCS 调试会话不同。 如果在闪存之后关闭 UniFlash GUI、是否看到供电停止?

    Q2:如果从 UNIFLASH 写入后 USB 电缆断开连接、然后重新连接、那么当 USB 电缆断开/连接时、XDS110 发出的噪声可能会对电路板造成某种损坏?

    不应该有任何问题。 默认情况下、UniFlash 会在执行任何目标操作后与目标 CPU 断开连接。 因此、如果您刷写目标、然后物理断开 USB 电缆、然后将其连接回、则应该不会对目标产生影响。 当然、不建议在程序加载或存储器访问等任何目标操作期间断开电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。

    我认为调试器仍然在后台运行、因此它的行为与终止 CCS 调试会话不同。 如果在闪存之后关闭 UniFlash GUI、那么您是否看到电源停止提供?

    当您指出时、关闭 Uniflash 或返回到新的会话创建屏幕将停止电源。

    没有任何问题。 默认情况下、UniFlash 会在执行任何目标操作后与目标 CPU 断开连接。 因此、如果您刷写目标、然后物理断开 USB 电缆、然后将其连接回、则应该不会对目标产生影响。 当然、不建议在程序加载或内存访问等任何目标操作期间断开电缆。

    目前、我将通过拔下并重新插拔 USB 电缆来处理此问题。 如果 XDS 或 Uniflash 有任何固件更新、请告诉我、我想了解一下。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您指出时、关闭 Uniflash 或返回到新的会话创建屏幕将停止电源。

    是的、此时 UniFlash 会话的调试器将像按下 CCS 中的 Terminate 按钮那样终止。

    如果有任何 XDS 或 Uniflash 固件更新、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    所需的固件版本取决于所使用的 CCS/UniFlash。 如果未更新 CCS/UniFlash、则不需要固件更新。

    谢谢你

    Ki