This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:MSPM0L 未能连接到客户板中的 XDS110 调试器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531483/mspm0l1305-q1-mspm0l-fails-to-connect-to-xds110-debugger-in-customer-board

器件型号:MSPM0L1305-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

大家好、团队

请帮助您查看 mspm0l 程序的调试连接问题。 通过 MSPM0+开发板上的 XDS110 连接到我们自己的主板、并尝试调试时出现错误。 错误消息如下所示:

CORTEX_M0P:在复位模式下检索等待失败:(错误–6311)PRSC 模块无法写入寄存器。 (仿真包 20.0.0.3178)

CORTEX_M0P:连接到目标时出错:(错误–6311)PRSC 模块无法写入寄存器。 (仿真包 20.0.0.3178)

上述故障意味着什么以及哪一侧出现了错误

调试器连接到 GND、3V3、SWDIO 和 SWCLK。

芯片:MSPM0L1305QRGERQ1

相同的接线。 可以调试开发板上的 M0+连接

目标配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、
    在大多数情况下、这意味着无法到达设备。 您可以尝试通过 Uniflash 或 CCS 恢复出厂设置吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego

     在 uniflash 中、应该如何操作? 是否有关于执行恢复出厂设置的任何文档说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、
    是的。  以下是 Uniflash 用户指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html 

    下面是该文件应该如何显示的一些屏幕截图:

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego

     在我的 uniflash 界面中、不会看到恢复出厂设置手动选项

    uniflash 版本:8.5.0.4593

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前、此电路板可能会正常烧录。 但是、再次刻录固件时、会出现以下问题。 在成功烧录固件中、BSL 引脚已按如下方式调整。

    我们尝试了两块电路板、两块电路板都显示了相同的现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更改为版本 9.0 或更高版本后,当我点击这个按钮,它不断卡住

    我也尝试了降低 RESET 引脚、但没有效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。的状态是在调试烧录期间提示错误、但连接测试是正常的 μ s

    执行恢复出厂设置时、uniflash 仍冻结

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、

    您能告诉我如何对器件进行出厂复位吗? 通常、您可以这样做:

    1.断开 LaunchPad 的电源

    2.按住 NRST 按钮或将 NRST 接地

    3、将设备连接至计算机时,前一个仍然正确

    4.运行恢复出厂设置脚本

    5.等到它显示“按重置继续“,然后从地面上取下跳线或停止按 NRST

    这将解锁器件以恢复出厂设置。 如果这不起作用、您的设备很可能会出现故障。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

      执行上述操作后、它仍然卡在恢复出厂设置状态。 它应该是砖头。 这种芯片有什么希望吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、
    我的下一次猜测是 MSP432 调试器无法正常工作、或者器件本身无法正常工作。 您能检查是否注意到任一芯片产生热量吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

     我们没有修改 XDS10 调试器。 更换一个客户主板后、工作正常。 似乎芯片有一些异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、
    有时、如果处理不当(ESD 或过压)、MSP432 芯片可能会损坏。 我建议从 LaunchPad 连接 SW 线路、对其进行监控、看看是否有任何信号。 如果您能够找到信号且没有 回复、则很可能是器件出错。

    此致、

    Diego Abad