This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Profinet SNMP 网络安全漏洞

Guru**** 2566365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516368/am2432-profinet-snmp-cybersecurity-vulnerabilities

器件型号:AM2432


工具/软件:

您好、

我将 AM2432 与工业 SDK 09.02.00.24 中的 Profinet 配合使用。

我们的团队使用 Nessus 工具进行了网络安全扫描,并发现屏幕中的两个问题:

我在上一篇文章 (这里)中已经提出了问题、我被告知以后的版本中会引入一些滤波器。 现在我正在使用 SDK 09.02.00.24、但问题仍然存在。

何时引入这些滤波器来解决这两个问题? 我们必须能够解决这些问题。

谢谢您、

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我已邀请 PROFINET 协议栈专家提供有关此主题的更多信息。 在确认此问题的状态后、他们将很快回复。

    谢谢。此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您是否能够在 Nessus 和我们的设备之间共享 Wireshark 跟踪?

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    感谢您的答复。

    下周我们将重复测试、并附加 Wireshark 布线。

    谢谢您、

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    根据我们每封电子邮件的通信、 我们的下一个版本将包含许多与 SNMP 服务相关的功能(激活/停用,只读访问,更改社区名称等)。 这应该可以解决您在这里提到的问题。

    如果您有其他问题、请随时联系我们。

    谢谢。
    此致、
    Kamil