This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:使用 ind_comms_sdk_am243x_11 运行 CPSW 演示

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534464/tmds243evm-using-ind_comms_sdk_am243x_11-to-run-cpsw-demo

器件型号:TMDS243EVM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

背景:

CCS:12.8.1

SDK:IND SDK 11.0.0.08

出于某种原因、我必须使用 ind_comms_sdk_am243x_11 运行以下演示。

C:\ti\ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_08\mcu_plus_sdk\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_lwip_cpsw\am243x-evm\r5fss0-0_freeRTOS

我已经按照这个新 SDK 简介的说明在 SDK 的演示工程中设置了本地 CCS 和 example.projectspec。

-要使用 CCS 项目从 MCU+ SDK 构建示例,用户必须将${SDK_INSTALL_PATH}/MCU_PLUS_SDK 路径添加到 CCS 中的“Product discovery path“(从 window->Preferences->Code Composer Studio->Products)。
-为了使用 CCS 工程从 MCU+ SDK 构建网络示例,用户需要在 example.projectspec 中将源文件的文件操作从“link"更“更改为“copy",“,然后将其工程导入 CCS。

导入和构建工程 (enet_lwip_cpsw) 后、 dp83867.c/dp83869.c/test.c/udp_iperf.c/test_enet_cpsw.c 出现很多错误、如下所示。

是否可以使用  ind_comms_sdk_am243x_11 运行此演示?

如果可能、您能指导我运行吗?

BR、

春阳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    直接从 MCU PLUS SDK AM243x 版本 11.00.00.15 编译时、您是否会遇到这些错误 ?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      从 MCU Plus SDK 运行此演示工程没有问题。

      供参考

    BR、

    春阳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunyang:

    我能够重现此问题。 对于 MCU PLUS SDK 的网络示例、这似乎是个问题、它位于 IND 通信 SDK 中、但不在标准 SDK 中。 我将通过内部团队进行此操作以查找解决方案、并使用针对此问题的建议修复版本进行更新。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

       我很高兴知道这个问题可以重现、尽管它不再困扰我。

       我已在 ind_SDK 下完成 EtherCAT 和以太网的集成(请参阅我的其他文章)。

       当此主题有更新时、请返回此处。

    BR、

    春阳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunyang:

    感谢您的更新。 在对通用修复或 SDK 版本达成一致后、我将回复此帖子。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunyang:

    如果此问题阻止了您、您可以 使用 Makefile 构建示例、 您将获得成功的工程编译。 您可以按照相应的文档来设置环境。

    设置环境后、可以从工业通信 SDK 根目录终端运行以下命令:

    gmake -s -C mcu_plus_sdk/source/networking/enet/core/examples/lwip/enet_lwip_cpsw/am243x-evm/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang all PROFILE=release

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron 和 Teja、

       当需要与 IND_SDK 单独运行以太网时、我会尝试此方法。

       因为现在不是我的问题、我想关闭该主题。

       感谢您的努力。

    BR、

    春阳