This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537019/thread

部件号:部件号:*** >
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104CCSTUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、  

    大家可能已经知道、我们看到硬件断点的方式是在调试部分的“Breakpoints"选项“选项卡中、然后从中清除它们。 但是、我遇到了类似的问题、即通过卸载和重新安装 CCS 解决了断点问题。 您能否验证这是否适用于您的场景?

    此外、根据适用于 MSPM0-C 系列的 TRM、它 在第 3.2 节中指出、硬件断点的数量(特别是对于 C)是两个硬件断点、而其他 4 个硬件断点引用更多地概括 了 MSPM0 MCU 的限制。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jojo、

    因此、问题在于您可以看到用户在 CCS 中设置的代码断点、但用户不会看到 CCS 设置的用于启用 CIO 等功能的断点和程序退出时的断点。 因此、在像 MSPM0C1104 这样只有 2 个硬件断点的器件上、这是一个相当大的限制、因为可以使用全部或一半的断点、您甚至不知道。

    此外、如果您在代码中设置了 2 个断点、那么 main 处的停止可以占用一个断点、这会成为问题、然后程序不会在 main 处停止、因为所有断点都将被使用。 更好地了解系统函数使用的断点会有所帮助。

    最后一点是关于硬件断点的数量、我们在 MSPM0C1104 数据表中的任何位置都未指定此数量、如果它与 TRM 中引用的数量不同、我们应该包括此数量。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、  

    感谢您提供这些信息。 我将此内容转发给 CCS 团队、以验证除断点部分外、是否还有另一个部分或方法来一次了解设置的总硬件断点、以实现准确的可见性。  

    关于最后一点、我同意在 TRM 中应该更清晰地介绍其他参考、但在不同 MSPM0 器件的其他数据表中、似乎硬件断点并未完全包含。 我将提交有关 C 系列 TRM 的文档反馈。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更清楚地了解系统函数使用的断点可能会有所帮助。

    Debug Console 视图中、您是否可以运行以下命令:

    debug_DumpBreakpoints()

    并查看 GEL_Output 视图、检查输出以查看断点使用的状态:

    请将输出复制并通过文本文件、然后将文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    我运行了该命令、但它似乎没有产生任何输出:

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很奇怪。 您能否提供整个 IDE 的完整屏幕截图? 正在使用哪个确切的 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本:

    详细信息

    版本:20.2.0.12__1.8.0

    默认 VS Code API:1.96.0

    VS 代码兼容性

    扩展名列表

    • @CCS/CCSTUDIO 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.2.0
    • @theia/ai-anthropic 1.58.4.
    • @theia/ai-chat 1.58.4.
    • @theia/ai-chat-ui 1.58.4.
    • @theia/ai-code-completion 1.5.4.
    • @theia/ai-core 1.58.4.
    • @theia/ai-history 1.5.4.
    • @theia/ai-huggingface 1.58.4.
    • @theia/ai-llamafile 1.58.4.
    • @theia/ai-MCP 1.5.8.4
    • @theia/ai-ollama 1.58.4.
    • @theia/ai-openai 1.58.4.
    • @theia/ai-scanoss 1.58.4.
    • @theia/ai-terminal 1.58.4.
    • @theia/ai-workspace-agent 1.5.4.
    • @theia/bulk-edit
    • @theia/calllayers 1.58.4.
    • @theia/collaboration 1.58.4.
    • @theia/console 1.58.4.
    • @theia/core 1.58.4.
    • @theia/debug 1.58.4.
    • @theia/dev-container 1.58.4.
    • @theia/编辑器 1.58.4.
    • @theia/editor-preview 1.58.4.
    • @theia/electron 1.58.4.
    • @theia/external-terminal 1.58.4.
    • @theia/file-search 1.58.4.
    • @theia/filesystem 1.58.4.
    • @theia/keymaps 1.58.4.
    • @theia/marks 1.58.4.
    • @theia/messages 1.58.4.
    • @主题/指标 1.58.4.
    • @theia/mini-browser 1.58.4.
    • @theia/Monaco 1.58.4.
    • @theia/navigator 1.58.4.
    • @theia/笔记本电脑 1.58.4.
    • @theia/Outline-View 1.58.4.
    • @theia/output 1.58.4
    • @theia/plugin-dev 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext-headless 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext-vscode 1.58.4.
    • @theia/preferences 1.58.4.
    • @主题/预览 1.58.4.
    • @theia/process 1.58.4.
    • @theia/property-view 1.58.4.
    • @theia/remote 1.58.4.
    • @theia/scanoss 1.58.4.
    • @theia/SCM 1.58.4.
    • @theia/SCM-extra 1.58.4.
    • @theia/search-in-workspace 1.5.4.
    • @theia/secondary-window 1.58.4.
    • @theia/task 1.58.4.
    • @theia/terminal 1.58.4.
    • @theia/test 1.58.4.
    • @theia/timeline 1.58.4.
    • @theia/toolbar 1.58.4.
    • @theia/类型层次结构 1.58.4.
    • @theia/userstorage 1.58.4.
    • @theia/variable-resolver 1.58.4.
    • @theia/VSX-registry 1.58.4.
    • @theia/workspace 1.58.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我发现了一些奇怪的行为。 这可能也是你正在经历的。

    您是否可以删除所有断点、然后终止调试会话? 然后开始一个新的。 然后、Debug_Dump 在设置任何断点之前、在调试控制台中运行“Debug-Breakpoints()(调试控制台)“、查看是否可以看到任何输出。 如果执行了该操作、则设置一些断点并查看是否仍能看到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为另一种解决方法是关闭然后重新打开 GEL Output 视图。 但是、重新打开它的唯一方法似乎是使用 Command Palette。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、重新打开它的唯一方法似乎是使用命令面板。

    实际上、它位于“View -> Console -> GEL Output“下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    好的是、在启动调试会话后设置断点似乎可以解决问题、现在我得到了 debug_DumpBreakpoints() 命令的输出:

    Munan