This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:nRST 低电平输入电压

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535994/mspm0g1505-nrst-low-level-input-voltage

器件型号:MSPM0G1505


工具/软件:

您好:

在数据表中、我们指定了 ODIO 低电平输入电压和“除 ODIO 和复位之外的所有 IO “低电平输入电压:

那么、复位信号的低电平输入电压电平是多少?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    欠压复位 (BOR) 监测器可确保微控制器 保持在复位状态、直到电源电压 VDD 超过 BOR0+阈值、如数据表第 33 页中所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g1505.pdf#page=33

    当 VDD 低于 BOR0-时、BOR 被置为有效。 同样对于上电复位 (POR)、如果 VDD 低于 POR0-、则 POR 被置为有效。 一旦 VDD 超过 POR0+、它就会被释放。 该页面中列出了 POR 和 BOR 阈值电压。

    请告诉我是否需要就此提供更多信息或作出澄清。

    此致、

    Shruti Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shruti、

    是的、但是当 MCU 在 VDD = 3.3V 下供电并且只下拉 nRST 线路时、该怎么办?

    是否说 nRST 遵循 BOR 值?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我对迟迟不答复表示歉意。 试图收集这方面的一些信息。 低电压电平应与正常输入 GPIO 相同(在您显示的数据表快照中提供)。

    此致、

    Shruti Shukla