This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:DAC + OPAMP(反相)不工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537052/mspm0g3507-dac-opamp-inverting-doesn-t-work

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

大家好:

我想使用运算放大器放大 DAC 输出。

我想做 2 个脉冲。  

1.非反相 — 工作良好  

2.反转 — X。无输出脉冲。

请问您能解决这个问题吗?

我必须更改什么才能修复它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于 DAC 的 OPA 反相输入、我想您可以参考以下 SDK 示例:OPA_INVERTING_PGA_WITH_DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的回答。

    我也提到了这个例子。 但它不起作用(不放大)。

    此外、在非反相示例中、我无法检测示例的 PSEL、NSEL、MSEL 连接。

    您能再检查一遍吗?

    谢谢你

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在第二种配置中、它似乎想要获得负电压输出、并将超出 0 VCC 范围。

    您在第二种情况下的用途是什么、以及 DAC 输出对应的所需输出是什么。

    此致、

    Pengfei