This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:默认 MCLK 频率、何时实现时钟配置以及启动时序的定义"tstart"

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536133/mspm0g1519-default-mclk-frequency-when-to-implement-clock-configuration-and-the-definition-of-startup-timing-tstart

器件型号:MSPM0G1519


工具/软件:

您好、专家、

关于 MSPM0G1519 的一些问题、

1.在 POR 后的初始 BCR 运行期间 CPU 时钟 MCLK 的默认频率是多少?

2.在哪个阶段执行自定义时钟配置? 只需要执行到主应用程序?

3.请参阅数据表中随附的屏幕截图,  

  对于“tstart"持续“持续时间、它是否包括 ROM 引导过程、如 BCR、BSL?

  什么是“用户程序的第一个指令“被称为? 在 BCR 或客户主应用中?

  什么是快速启动? 如何启用或禁用它?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于您的问题:

    MSPM0G 的默认频率为 32MHz。

    2.自定义时钟配置在 主程序中的 SYSCFG_DL_init () API 过程中变为有效。

    3.对于 “tstart"持续“持续时间、它包括 ROM 引导过程、如 BCR。  

        “用户程序的第一条指令“指的是客户主应用程序。

       “快速启动“:请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)中的 1.4.2.5 快速启动。 为了使引导过程更快、我将跳过 BCR 中的一些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的回答。

    还有一些问题、

    1.如果存在 CSC(客户安全代码),它也会以 默认频率 32MHz 运行?

    2.对于 “tstart"持续“持续时间、典型值是否包括“BSL"?“?

      如果 存在 CSC、“用户程序的第一个指令“指的是客户主应用程序或 CSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liming:

    CSC 是一个示例程序、位于 0x0000 地址。 它不配置系统时钟、因此还使用默认 32MHz。

    2.1 不可以、它不包括 BSL。 BSL 需要一些调用信号才能进入、默认情况下不会进入该状态。

    2.2 在本例中、它指的是 CSC。 (实际上,CSC 可能被视为 ROM 代码之后的第一个“应用程序“,并且在跳转到实际应用程序之前会执行一些安全操作,例如映像验证)。