This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 检查设备

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536335/mspm0c1104-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target-dap-connection-error-this-could-be-caused-by-the-device-having-gone-to-low-power-mode-try-forcing-an-external-reset-if-the-error-persists-try-forcing-bsl-a-mass-erase-or-a-fa

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

我正在使用 LP-MSPM0C1104 对该系列的 YCJ 8 引脚封装进行编程。

我提供了从 LaunchPad 到定制分线板(提供 YCJ 8 引脚封装)上目标器件的 SWD、VDD 和 GND 连接。 在 CCS 软件上添加 I2C 的必要设计文件后、收到错误消息。

该消息会显示“CS_DAP_0:连接到目标时出错: DAP Connection Error。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。“

您能解释一下这个问题及其解决方案吗?