This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:实现高级功能安全的电源

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS65219, TPS65219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535783/am2434-power-supply-for-high-level-functional-safety

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP8733TPS65219

工具/软件:

您好:

我们考虑将 AM243x 用于高级功能安全机器。

您能检查一下这些问题吗?

我们希望符合 SIL3 职类 4 (ISO 13849) 的要求

问题 1

为确保符合这些功能安全标准、我们相信使用 LP87334DRHDR。

还有其他 PMIC 选项吗?

问题 2.

我认为它需要 锁步硬件才能合规。

电压监测是否足够低 ? (是否需要另一个电压监控端口进行诊断)

源--- LP8733(PMIC1)----- AM243x (CPU1)

                            |(用于诊断的通信)  

源--- LP8733(PMIC2)----- AM243x (CPU2)

此致、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您有更新吗?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    对延迟表示歉意、您的问题需要一段时间才能发送给正确的团队。  

    对于 AM243x 的电源解决方案、建议使用 LP8733 或 TPS65219 PMIC:

    但是、这些 PMIC 本身是通用器件、而非功能安全合规型器件。  
    是的、它们需要外部电压监控器来使系统符合功能安全标准。  

    我不确定我是否正确理解了您的硬件概述、 您建议将电压监控器连接在哪里?

    我们提供 TPS65219-Q1(汽车级 TPS65219)的时基故障率和 FMD 文档、以帮助进行安全评估  
    但该器件并非 根据 ISO26262 标准专门进行设计的。

    对于完整的功能安全合规型 PMIC 解决方案、 TPS6594-Q1  是 推荐的器件。
    (可根据要求提供功能安全文档,仅根据保密协议提供)  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的信息。

    我将联系当地的销售团队以获取文档。

    此致、

    GR