This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:电源关断时、当主电源降至 14V 以下时、通过复位 IC 将 nRST 引脚驱动至低电平、并将 IO 引脚设置为高阻抗。

Guru**** 2589300 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    回答您提到的问题、因此我将关闭该问题。 谢谢。

    B.R.

    Sal