This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:缺少 ADC MEMRES 寄存器和 SAMPCLK 枚举交换

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536464/mspm0l1306-missing-adc-memres-registers-and-sampclk-enum-swap

器件型号:MSPM0L1306


工具/软件:

晚上好、

我检查了 MSPM0 系列的 SVD 文件、发现了一些问题。

在所有 SVD 文件中、我发现 ADC_MEMRES 寄存器都缺失、这包括 G 系列、L 系列、H 系列、C 系列和 MSPS003。

同样在 ADC 的 SAMPCLK 中、枚举有时会将 ULPCLK 与 SYSOSC 进行切换、这与数据表不同。

该 SAMPCLK 开关位于 MSPM0G110x、MSPM0G150x、MSPM0G310x、MSPM0G350x  、 MSPM0L110x  MSPM0L130x 和 MSPM0L134x 系列。

如果您也发现这些问题、是否可以检查并纠正这些问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、在使用 Keil 或 IAR 时、在调试模式下无法在寄存器视图中直接看到 MEMRES 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Ozone、看不到 MEMRES 寄存器。 但使用编辑器直接检查 SVD 文件也表明 MEMRES 不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、我在 Keil 和 IAR 中查看了 SVD。 它们都没有该寄存器。 我需要咨询我们的软件团队、但响应速度可能很快。