This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:Code Composer Studio 已不可用、请提供帮助!

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535297/mspm0g3519-code-composer-studio-has-become-unusable-help

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: CC2651R3SIPA

工具/软件:

我试图在 Code Composer Studio 论坛上发布这个问题、但强制输入器件型号、则不允许发布 CCS 论坛帖子?  MOD: 如果可以、请转到 CCS 论坛。

我使用 CCS 20.1.1.8_1.7.1 几个月来构建 MSPM0G3519 和 CC2651R3SIPA LaunchPad 原型代码。  在过去的几天里、CCS 几乎每次操作都会延迟、尤其是复制和粘贴操作、粘贴操作可能需要几秒钟的时间、这基本上会使 CCS 无法使用。  我尝试了讨价还价并搜索 TI E2E 支持、但没有任何内容显示出来。  关闭 CCS、重新打开或重新启动似乎有所帮助。  请帮助、这变得非常糟糕!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的提问! 我不知道 CCS 为什么会这样做。 下次发生这种情况时、能否转至任务管理器、看看是否是 CCS 导致的问题? 这很难调试、因为这与您使用的计算机有关、但您可以提供任何更多详细信息、以及通过任务管理器在缓慢运行期间验证 CCS、这些信息都可以帮助我们找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对不起,我花了很长的时间来回到你。  我的问题可以通过将 CCS 从 20.1.1.8_1.7.1 更新 为 20.2.0.12__1.5.0 来解决。  在我刚刚进行更新之前、CCS 的延迟几乎无法使用。  它不仅仅是剪切和粘贴。  所有功能(例如 IntelliSense 等)的延迟时间最长为几秒钟。  现在、CCS 恢复了响应速度快且可用性高的状态。