This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC-AM263PX:AM263Px:SemaphoreP_Pend 在自定义 MCU-PLUS-SDK 流程中挂起

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535748/mcu-plus-sdk-am263px-am263px-semaphorep_pend-hang-in-custom-pmic-flow

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 AM263PX 评估板。 在测试 CAN 通信时、流程在 PMIC 配置期间受阻、具体如下行所示:

要启用 Pinmux 模式、我从 TI 提供的 SDK 中添加了 lib 文件、我遇到了这个问题、在我的演示中添加了这些库文件。 有趣的是、 当我测试同一个 SDK 时、一切都正常运行—CAN Tx 的信标成功完成:

这表明问题不是与 CAN 外设或信标系统有关、而可能是与 PMIC SPI 或 MCSPI 配置有关。

您能告诉我可能会出现什么问题、以及我应该在哪里进行进一步调查吗?

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该主题已分配给专家、请期待尽快答复。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaik:

    您的 PMIC 配置有什么作用? 它是否会更改电源并重置器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我们不使用任何 PMIC 配置、而是从 sdk “mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56"中“中获取该配置、并从 examples:\mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\drivers\mcan\mcan_external_read_writes\am263px-0_nortos_cc\r5fss0_cc\r5fss0 获取库/目标文件。 在注释中附加了库文件。

    e2e.ti.com/.../mcan4-sdk-lib.zip

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    最新的 SDK 是 10.02.00.15、它修复了一些已知问题并添加了一些新特性。 您是否尝试过新 SDK 中的示例?

    我将从新 SDK 检查 MCAN 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行 MCAN TX 测试多次、未发现任何 PMIC 配置问题。 在驱动程序打开阶段、PMIC 被正确初始化和配置。