This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:使用 XDS110 调试探针进行 2.5V 编程

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534408/lp-mspm0l1306-2-5v-programming-using-xds110-debug-probe

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题:MSPM0L1306 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

摘要:

关于使用 TI XDS110 调试探针在 2.5V 工作电压下进行 MSPM0L1306 编程/调试。

请参阅有关  TI XDS110 调试探针与具有 5 个 berg 引脚排列的目标板之间的连接的指南

详细信息:

我们购买了 XDS110 调试探针。

根据对 XDS110 调试探针用户指南的理解、

用于编程和调试(使用 2.5V)、

我们计划将目标板与“XDS110 调试探针“的 TI14 引脚适配器连接、如下所示:

对于刷写、  

我们不确定电源输入及其接地的连接情况。  

请验证上述连接并指导我们完成 目标板和 XDS110 调试探针之间的信号连接+电源连接。  

注意:

将实际物理连接置于下面以供参考:

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请具有实际的物理连接和引脚编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam、  

    感谢您联系我们。 为了进行此处的澄清、目标板的引脚 2 指示 MCU 2V5、我假定它是指 2.5V。 此外、在您提供的表格中、VTREF 表示在 MSPM0L1306 上配置为 2.5 或 1.4 的电压基准。 请告诉我、这是否 提供了澄清

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    感谢您的回答。

    正确、MCU 2V5 是指 2.5V。

    根据有关 VTREF 的输入、按如下所示更新连接、请验证并更正是否存在任何不匹配情况。

    还指导我们如何在 Code Composer Studio 中设置“Target Voltage-2.5 或 1.4“、同时连接 XDS110 调试探针。

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam、  

    感谢您的反馈。 但是、在这种情况下、我想要的只是一个澄清。 关于您的设置、您有目标板、并且您正在使用 TI14 引脚适配器、因为 XDS110 探针使用 CTI20。  


    根据上面目标板的初始引脚布局、这是合理的。 但是、如果您想从 XDS110 向目标板的 MCU 2V5 供电、则需要为此使用 XDS110 的辅助端口。 部分引用了这一点  3.1.2 探头供电  XDS110 用户指南的链接如下:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1751472639406&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    探头可以为目标提供 1.8V 至 3.6V 的功率范围、因此 2.5V 在范围内。 如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    感谢您提供详细信息。

    因此、我们需要使用两个端口(调试端口用于信号线,辅助端口用于电源)

    下面是根据理解更新的连接图、如果有任何不匹配、请纠正我。

    XDS110 用户指南的第 3.1.2 节显示了目标电压设置的选项、但不清楚我们可以从哪里获得此选项。

    从哪个菜单我们可以到达这个选项的“设置电源控制“,我可以有这个细节吗?

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam、  

    是的、您的图表看起来是正确的。 另外、需要说明的是、您应该参考的部分是 3.1.2.2、因为探头将用于为目标器件供电。 此外、您还需要创建一个目标配置文件:File -> New File ->“name".ccxml。“。 在工程中创建此文件后、您可以按此方式配置器件。 我建议观看以下视频、因为在这种情况下也配置了“探头供电电源“。  

    https://www.youtube.com/watch?v=2999x1oGjao

    如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam、  

    你好。 只需检查是否有任何更新即可。 如果是、请告诉我。  

    此致、Jojo