This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:优化设置 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534718/mcu-plus-sdk-am263px-optimization-settings

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

我想确认用于此 SDK 的编译器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    请参阅 SDK 的 makefile、了解用于构建库和示例的 C 编译器和链接器标志。 我在下面附上一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与 CFLAGS 联系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器标志也存在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的及时答复。

    我注意到 SDK 在某些地方使用操作系统优化、在其他地方使用 Oz。 我的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于示例。 但用户可以自由使用任何器件。

    某些网络示例大小是优先事项、例如、它可能会发生变化、您可以根据具体情况进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFLAGS_RELEASE :=\
    -OS
    -Oz \
    -flto \

    如下所述... 它指出操作系统和 Oz 都在使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、

    请参阅以下内容:

    请注意、Oz 和 OS 没有 很大不同。 OZ 在操作系统上增加了更多的尺寸缩减。 OZ 优先于 OS