This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:无法在 CCS 中加载安全工程示例

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536712/lp-am263p-not-able-to-load-secure-project-examples-in-ccs

器件型号:LP-AM263P


工具/软件:

大家好:

我尝试在 CCS 中加载 SBL、防回滚等安全示例程序。 但我收到了以下错误。  

sdk_version: mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15

TIFS_version: tifs_am263px_10_02_00_01

谢谢、

Srinivas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否错过了安装任何其他软件来加载这些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下、然后在星期三回到这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我无法重现此问题。 请检查您是否安装了以下内容:

    MCU PLUS SDK AM263Px10.2  

    2. TIFS  SDK AM263Px 10.2.  

    另请查看 CCS File->preferences->Code Composer Settings->Products

    查看这些产品是否已识别。