This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:【错误】XMODEM 发送失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消。

Guru**** 2588555 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536759/audio-am275-evm-error-xmodem-send-failed-no-response-or-incorrect-response-from-evm-or-cancelled-by-user

部件号:AUDIO-AM275-EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:  

我运行的是 Windows 10。  

 将电路板切换到 UART 引导加载程序模式并打开电源。  

开关位置适用于 UART 模式。

执行此命令时、  

C:\ti\freertos_sdk_am275x_11_00_00_16\tools\boot> Python uart_uniflash.py -p COM14 --cfg=sbl_prebuilt/am275x-evm/sbl_null_hs_fs.cfg

执行问题。  

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用另一个 sbl_null_hs_fs.cfg  文件时、这是有效的。  

    因此、可以将其关闭。