This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:IO 引脚的仿真状态(停止/暂停)?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524107/tms570lc4357-state-of-emulation-halting-suspend-on-io-pins

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

团队、
您能就以下问题提供帮助吗?
如果此确切功能不可用、可能有什么解决方法?
我查看过“ 用于基于 Hercules 的微控制器的 JTAG 编程器概述 spna230 “应用手册、但没有此类选项的指示。

TMS570LC4357 是否有一个引脚/焊球(调试停止/暂停模式/状态可见)或该信号是否可以在通用 I/O 引脚/焊球上可见(通过寄存器配置)?

在后一种情况下、需要哪种寄存器配置?

外部元件需要将其运行与 TMS570LC4357 同步、因此需要该元件识别在 JTAG 调试会话期间何时停止/暂停/重新启动 TMS570LC4357。

提前感谢、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    据我所知、TMS570LC4357 不会提供一个专用的外部引脚来直接指示 CPU 何时被调试器停止/暂停。

    我将再次咨询 JTAG 专家以确认是否可能。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:
    -您是否能够再次与我们的 JTAG 专家检查?

    -如果所需的选项不可用,是否有一些机制可以用来确定调试状态?
    例如、当 TMS570LC4357 停止时、看门狗是否停止?
    对于客户描述的用例、可以考虑使用其他哪些机制?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我正在与我们的内部团队讨论此问题、我将在听到更新消息后立即提供。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延误道歉!

    我还没有收到内部团队的回复、我会尽快向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我有以下与此问题相关的信息:

    Continue-on-Suspend 位:在某些 TMS570 器件中、外设有一个“Continue-on-Suspend"位“位。 通过设置此位、即使 CPU 处于调试模式或暂停状态、您也可以允许外设继续运行。

    独立运行:根据 TI E2E、TMS570 上的许多外设(如 ADC、NHET 和 MibSPI)都设计为自主运行。 这意味着、这些器件可以在 CPU 处理异常或处于挂起状态时继续执行其任务。

    我不得不思考的另一个问题是为调试暂停函数自定义 GEL 文件、并在 HALT/UNHALT 之前/之后添加一个 GPIO 寄存器写入。  如果您对 GEL 文件感到满意、可以选择其他 GEL 文件。 但是内部团队确认、现在我们没有准备好的代码来执行此操作。

    --
    此致、
    Jagadish。