This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:ADC、DMA

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535697/mspm0g3507-adc-dma

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

在 MSPM0G3507 上、多通道 ADC 使用 DMA 模式、DMA 样本计数设置为 6、这与理论速度相匹配。 然而、使用 1KHz 标准正弦波进行测试时、接收到的 ADC 数据未对齐。 是否有必要正确匹配 DMA 传输大小? 这就是使用 DMA 模式的 ADC 故障所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您要使用 DMA 实现高频 ADC 采样、我认为您可能需要启用 ADC FIFO 模式(所有 ADC 结果存储器都重新组织为 FIFO)、以在发生特定的 DMA 结果加载事件时触发 DMA 传输。

    您可以参考  此 SDK 示例 adc12_max_freq_dma 进行基本配置。 我想您可能需要为 DMA 触发选择更大的 MEM。