This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x 和 AM64xx 硬件和软件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535768/am2434-am243x-and-am64xx-hardware-and-software

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好:

我认为 AM243x 和 AM64xx 是相同的架构。

您能回答我关于双重检查的问题吗?

问题 1

AM243x 和 AM64xx 之间的区别仅涉及 ARM Cortex-A53 内核。

这是正确的吗?

问题 2.

每个 隔离式连接域(ARM Cortex-M4F 与很少的外设)是否存在差异?

问题 3

我们可以使用完全相同的软件、即每个处理器上用于隔离式 M4F 内核的软件、并且 SDK(对于 AM64x 为 MCU+SDK、对于 AM243x 为 MCU+SDK)是相同的。

这是正确的吗?

谢谢、

GR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GR、

    AM64x 和 AM243x 器件具有非常相似的架构、尤其是在 MCU 域和复位隔离机制方面。
    1.核心架构:
    •AM64x 包含 Cortex-A53 内核、R5F 内核和 M4F 内核。
    •AM243x 具有 R5F 内核和 M4F 内核、但没有 A53 内核。
    2.复位隔离:
    •AM64x 和 AM243x 的复位隔离架构相同。
    •隔离 M4F 内核时、它将独立于主域。
    •在 AM64x 中、MAIN 域包含 A53 和 R5F 内核。
    •在 AM243x 中、MAIN 域仅包含 R5F 内核。
    MCU+ SDK 兼容性:
    •AM64x 和 AM243x 都使用同一 MCU+SDK。
    •AM64x SDK 包含 A53 内核的示例。
    •AM243x SDK 不包含 A53 示例(因为它缺少 A53)。
    •SDK 中的 M4F 内核代码在 AM64x 和 AM243x 之间兼容、因此为一个器件编写的基于 M4F 的代码也可以在另一个器件上运行。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR