This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263P4

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522714/am2634-q1-am263p4

器件型号:AM2634-Q1
主题:AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 AM263x ADC12B TINA 模型中、Vref 提供为 3.2V、但在 VrefHi G01 引脚上的 s2 开关处使用 Am263p4 Launchpad 进行验证后、我得到了 1.79v 作为 vrefhi(我已启用内部 Vref

确保 REFBUF0 寄存器中的 111 值)。 在数据表中还给出了 1.8V 的 Vref、但在针对电压电平执行 ADC 测试时、我观察到了以下情况:

ADC 输入电压 数量
0.566V 702.
0.88 伏 1118
1.257v 1601.
2.03V 2602
2.57. 3302.

请解释一下这个行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rapeti、

    AM263x/AM263Px ADC_VREF 要求 1.8V +/- 5%。 这个电压在内部调节至 3.2V 输入电压范围(这就是在 ADC TINA 模型中使用 3.2V 数字的原因。

    我想澄清一下您的测试设置。 您似乎在使用器件自己的 ADC 来测量自己的 VREF 电压。 是这样吗?

    如果是、我想指出这不是有效的测试配置。 在采样/保持和比较/转换过程中、ADC 在内部利用 ADC 基准电压(从 1.8V 增大)对内部元件进行充电和放电。 通过从外部将基准源电压短接至 ADC 输入、您将创建一个反馈环路、此环路可能导致不稳定和不准确的结果。 TI 不测试或建议使用此配置。

    使用 任何外部装置来测试 VREF 电压仍可能会在基准电路中引入噪声、阻抗和不稳定、从而影响 ADC 读数(即使连接到除其自身基准电压之外的源)。

    为确保结果准确、我们建议将 VREF 电压源/测试与 ADC 输入电路源/测试隔离、以防止 ADC 输入和 ADC 电压基准之间出现不必要的模拟反馈环路。

    此致、
    Zackary Fleenor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想澄清一下您的测试设置。 您似乎在使用器件自己的 ADC 来测量自己的 VREF 电压。 正确吗?

    编号 实际上我想说我已经使用 REFBUF0 寄存器启用了 ADC 内部 Vref 电压(通过确保其中的 111)、并在开关 s2 VrefHi G01 引脚上观察到 Vref 电压、我得到的值为 1.79v。 现在、我使用重新配置的电源在 ADC0 通道 0 施加不同的电压、并观察了上表中提到的计数。

    [引述 userid=“314156" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522714/am2634-q1-am263p4/5855708 #5855708“]AM263x/AM263Px ADC_VREF 要求 1.8V +/- 5%。 这个电压在内部调节至 3.2V 输入电压范围(因此在 ADC TINA 模型中使用 3.2V 数字的原因。[/报价]

    那么 1.8V 的内部 Vref 电压是否调节为 3.2V?

    如何验证这一点、是否有任何文档、可以在其中找到 Vref 调节电压为 3.2 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rapeti、

    明白了、感谢您的澄清。 这种波动是预期的、原因是上一份答复中提供的理由。 ADC 在转换期间使用 VREF、根据 ADC 操作、VREF 可以是拉电流或灌电流。 ADC 转换负载将因多种因素而异、这些因素包括采样电容器上仍然存在的最后一次采样电压(在下一次转换开始时)。

    在这种情况下、“计数“是什么意思? 您正在应用 ADC_IN0 的电压是多少?

    32/18 的比例因子表示数据表“电气规格 — ADC “部分的输入转换范围功能。

    32/LCD 18 × VREFHI  

    我将确保在 TRM 一章中添加一些文本、以确保这一点绝对清晰。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    在此上下文中“计数“是什么意思? 您正在应用 ADC_IN0 的电压是多少?
    ADC 输入电压 数量
    0.566V 702.
    0.88 伏 1118
    1.257v 1601.
    2.03V 2602
    2.57. 3302.

    这些是施加到 ADC0 AIN0 引脚的输入电压、这里的“计数“是相应的数字输出。

    我是否知道 Vref 的调节是如何在 1.8V 至 3.2V 的范围内完成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rapeti、

    传统的 SAR ADC 操作通常要求最大输入电压小于或等于 VREF 电压、高于此电平的任何东西都会在最大代码输出处饱和。 AM26x 器件采用全新的内部设计、可支持远高于 1.8V VREF 的输入电压。

    可以在两种情况下实现这种调节。

    1) 将 VREF 从 1.8V 向上调整

    2) 将 ADC 输入电压向下调整至 1.8V

    AM26x ADC 使用第二个选项以及独特的输入采样网络实现方式、可通过 1.8V VREF 实现满量程输入。

    此实现的确切详细信息由 TI 内部提供。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    因此、ADC Vref 电压为 1.8V、高于 1.8V 的输入电压会按比例缩小、是否以 1.8V Vref 为基准?

    在可以施加多大的输入电压范围之前、

    您能提出一个计算 ADC 数字输出的公式吗?

    此致、

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rapeti、

    1.正确。

    2.在数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2634-q1.pdf):) 中定义了输入电压范围

    ADC 转换公式在 TRM 中定义 (https://www.ti.com/lit/spruj17h):)

    此致、

    Zackary Fleenor