This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:MCU-PLUS-SDK - AM263PX MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535962/mcu-plus-sdk-am263px-mcu-plus-sdk-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

我有一些关于 AM263Px 控制卡的密钥环和安全性的问题:

1) HSM 内是否有任何持久(非易失性)密钥环存储?

2) 启动前、密钥环在何处存储(在 HSM 或 SBL 中)?

3) 从哪里检索密钥环加载到安全 RAM ?

4) 密钥环上的秘密是如何加密的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些公共信息: AM263Px MCU+ SDK:HSM 客户端

    您是否有 TIFS-MCU 文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HSM 内是否有任何密钥环的持久(非易失性)存储?

    来自密钥环的密钥存储在 HSM 上的 SRAM 中、这是易失性的、仅在该下电上电时有效

    2) 在启动之前、keyring 在何处存储(在 HSM 或 SBL 中)?

    密钥环将创建为证书、在启动时位于 R5 中、并在执行应用程序时发送到 HSM。

    ) 从哪里检索密钥环以加载到安全 RAM 中?

    密钥环从从 R5 内核发送到 HSM 安全 RAM 的证书中检索到。

    密钥环上的机密如何加密?

    使用器件上的信任密钥根对对称密钥进行加密并签名证书。