This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:LP-AM261 安全启动相关

Guru**** 2556590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535258/lp-am261-lp-am261-secure-boot-related

器件型号:LP-AM261


工具/软件:

您好:

在将器件设置为 HSSE 后、iAM 通常使用使用 DBG_PUBLE_ENABLE 作为调试级别来对 SBL 签名、以保持调试功能打开、  

如果我使用 DBG_PERM_DISABLE 选项而不是这个选项、我的理解是它将关闭调试功能、但我的困惑是它是会关闭我的调试选项还是会关闭我的调试选项、直到我使用 DBG_PUBLE_ENABLE 刷写新新新 SBL?   

如果它不关闭这一点,建议通过吹掉专用电子保险丝来永久禁用调试的方法是什么?

我的 HSMrt 是否有能力做到这一点或者只有 Keywriter 设置被允许熔断保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我使用 DBG_Perm_disable 选项代替它、我的理解是它将关闭调试功能、但我的困惑是它是会永远关闭我的调试选项、还是直到我使用 DBG_PUBLE_ENABLE 刷写新一个新的 SBL?  [/报价]

    这是正确的理解。

    永久禁用 JTAG 的唯一方法是写入电子保险丝。

    以下文档有助于您更好地了解调试启用/禁用

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/5875.Secure-debug-disable-options.pdf

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复 Nikhil

    我再次有疑问,

    假设我想通过开发后熔断永久禁用 JTAG ,那么我该怎么做,是否可以通过调用 HSMrt 的服务来熔断 HSSE 设备的特定保险丝。 我的想法是制作器件 HSSE 并保持调试打开以进行开发、然后在开发后需要熔断保险丝。

    谢谢。此致

    Adwaith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adwaith:

    是的、从根本上说、这可以简化对特定行的写入以禁用 JTAG。 当器件处于 HS-SE 状态时、也可以完成这一操作。 您可以在 TIFS 上创建一个服务、以写入电子保险丝到此行并锁定 JTAG、方法是在执行此操作之前参考 R5 上的 OTP KW 实现来启用 VPP。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan