This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:功能支持检查

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530212/am2432-feature-support-check

器件型号:AM2432


工具/软件:

你(们)好  

您能帮助检查 AM243 是否支持这些接口吗?

  1. 防火墙/路由器、我们希望制定一些规则来过滤一些可疑的网络数据包、以便通过以太网端口传输到下一个设备。
  2. CDC-ECM、这对我们的项目很重要。  
  3. USB — 以太网示例  

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的查询、

    我们将查看此问题、下周回复给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Ashwani

    您现在有任何反馈吗? 我明天将与客户会面、您能在这里分享一些更新吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    感谢您的耐心。 我在过去的一周里离开了,我的回应被推迟了。

    防火墙/路由器、我们希望有一些规则来筛选出一些可疑的网络数据包、以便通过以太网端口传递到下一个设备。

    我们不支持硬件上的 IP 级别防火墙功能。 但我们确实配置了基于 MAC 的滤波。 在 RTOS 环境中、这可通过过滤要在 DMA 级别丢弃的未使用 DMA 通道的流量来实现。 或者、使用 VLAN 间功能阻止选定的流量。 在向客户确认之前、需要对 InterVLAN 方法进行一些测试。

    [引述 userid=“531957" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530212/am2432-feature-support-check
    • CDC-ECM、这对我们的项目很重要。  
    • USB — 以太网示例  
    [/报价]

    在 RTOS MCU PLUS SDK 上、我们不支持基于 USB 的以太网功能。 如果这是不可商量的问题、如果平台 仍未最终确定、我将与 Linux 团队联系以了解可用的支持。

    如果还有其他我可以帮助的事情、请告诉我。

    谢谢。此致、
    Teja。