This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:TMDSEMU200-U/TMDSEMU110-U 和 MSPM0 的连接请求示例

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536104/mspm0c1103-q1-request-for-connection-example-with-tmdsemu200-u-tmdsemu110-u-and-mspm0

器件型号:MSPM0C1103-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U、TMDSEMU200-U

工具/软件:

您好:

我认为 TMDSEMU200-U 和 TMDSEMU110-U 是用于调试 MSPM0 器件的调试探针。
但是、我找不到任何连接示例。
请提供一个问题。

此致、
DDdoor