主题中讨论的其他部件:RM42L432、、 HALCOGEN
工具/软件:
我购买了您的 Hercules RM42X LaunchPad、但按照手册中的说明、我无法访问 WWW.TI.COM/LAUNCHPAD 网页、导致无法继续。 此外、当我联系您的技术支持团队时、他们告诉了我这一点 CCS v20 不支持 Hercules RM42X LaunchPad 。 请告知我应如何继续 将 CCS 连接到 Hercules RM42X LaunchPad 并开始学习。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我购买了您的 Hercules RM42X LaunchPad、但按照手册中的说明、我无法访问 WWW.TI.COM/LAUNCHPAD 网页、导致无法继续。 此外、当我联系您的技术支持团队时、他们告诉了我这一点 CCS v20 不支持 Hercules RM42X LaunchPad 。 请告知我应如何继续 将 CCS 连接到 Hercules RM42X LaunchPad 并开始学习。
尊敬的宋光:
我建议您从这里开始:
下面列出了与 Hercules 器件相关的所有示例。

请参阅上面的 LED 闪烁教程、并按照相同的过程使电路板上的 LED 闪烁。
如果您遇到任何困难、我们还可以设置一个实时调试会话、我可以详细说明所有内容。
这是 TI.com 中的 Lauchpad 产品页面:
LAUNCHXL-RM42 开发套件|德州仪器 TI.com
这是 RM42L432 控制器产品页面:
RM42L432 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
[引述 userid=“663790" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546364/launchxl-rm42-how-can-ccs-v20-be-connected-to-the-hercules-rm42x-launchpad CCS v20 不支持 Hercules RM42X LaunchPad 。 请告知我应如何继续 将 CCS 连接到 Hercules RM42X LaunchPad 并开始学习。目前最新的 CCS 版本也不支持包含 RM42x 的 Hercules 器件。 我们正在进行相关研究、我们将在下一个版本中对此进行纠正。 在此之前、我会建议您仅使用 CCS12.8.1、其下载过程如下所示:
(+) TMS570LC4357:在 CCS 中创建 TMDX570LC43HDK 项目 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
如果你有任何进一步的疑问,那么我们可以设置一个会议,以澄清你的所有疑虑。 我将从上午 10 点至晚上 8 点 IST(印度标准时间)提供。
-- 
此致、 
Jagadish。 
您好、Jagadish、
感谢您的及时回复。 我的问题是: CCS 如何连接到我的 LaunchPad 评估套件以进行调试和编程? 或者、CCS 是否无法直接连接到 LaunchPad 评估套件(需要 XDS200)? 此外、 在哪里可以下载与 LaunchPad 评估套件兼容的示例程序? 我是否可以通过 CCS 将它们打开、编译并直接下载到电路板上进行测试? 我有一个 RM42 示例工程、但未能在 CCS 中编译并且无法生成.out 文件。 有什么想法吗?
此致、
宋光
坏了、是的、此电路板具有 XDS100v2 
您应在属性中选择此选项:

在编译过程中、进度条最终将显示以下内容、然后在没有任何更改的情况下卡在 44%。
构建目标:“RM42x_demo_software.out"</s>“ 
调用:ARM 链接器 
“c:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armcl /ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/include /HALCoGen/source/adc.obj /HALCoGen/source/dabort.obj /HALCoGen/source/esm.obj /HALCoGen/source/het.obj /HALCoGen/source/mibspi.obj /HALCoGen/source/rti.obj /HALCoGen/source/sci.obj /HALCoGen/source/sys_core.obj /HALCoGen/source/sys_intvecs.obj /HALCoGen/source/sys_mpu.obj /HALCoGen/source/sys_pcr.obj /HALCoGen/source/sys_pmu.obj /HALCoGen/source/sys_selftest.obj /HALCoGen/source/system.obj /demo-app/source/acyl_demo.obj /demo-app/source/can_demo.obj /demo-app/source/ccmr4.obj /demo-app/source/dma.obj /demo-app/source/esm_demo.obj -mv7R4 --code_state=32 --abi=eabi -me -g -define=__little_endian _-diag_warning=225 -display_error_number --enum_type=packed -z -m“RM42x_demo_demo_msoftware.map"-i"C“-i"C:“:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/lib /HALCoGen/source/can.obj /HALCoGen/source/gio.obj /HALCoGen/source/pinmux.obj /HALCoGen/source/spi.obj /HALCoGen/source/sys_main.obj /HALCoGen/source/sys_phantom.obj /HALCoGen/source/sys_startup.obj /demo-app/source/adc_demos.obj /demo-app/source/core.obj /demo-app/source/flash.obj /demo-app/source/fray.obj /demo-app/source/ftu.obj /demo-app/source/htu.obj /demo-app/source/interrupt_handlers.obj /demo-app/source/led_demo.obj /demo-app/source/nhet.obj /demo-app/source/parity_functions.obj /demo-app/source/pbist.obj /demo-app/source/pulse.obj /demo-app/source/stc.obj /demo-app/source/support_functions.obj /demo-app/source/sw_hw_ver.obj /demo-app/source/sys_data.obj /demo-app/source/sys_prefetch.obj /demo-app/source/sys_svc.obj /demo-app/source/sys_undefined.obj /demo-app/source/vim.obj 
警告#10366-D:自动生成库:使用库 
“C:\ti\ccs1281\ccs\tools\compiler\ti-cgt_arm_20.2.7.LTS\lib\rtsv7R4_A_LE_EAB 
i.lib“、因此必须进行构建。 这可能需要一些时间 
分钟。 
您可以下载以下工程并进行解压缩并尝试使用吗:
我尝试了各种方法、包括下载不同版本的 CCS 来编译该工程、但只要涉及 RM42 工程、就会出现上述错误。 但是、其他项目(如 RM46)不会出现此问题。 我不明白为什么不能生成这个库文件。 我还尝试下载并安装 ti_cgt_tms470_20.2.7.LTS_windows-x64_installer.exe、但在生成的 LIB 文件中、会出现许多 LIB 文件、但 rtsv7R7_a_le_eabi.lib 文件缺失。 我真的很沮丧 — 为什么会发生这种情况? 请帮帮我。 谢谢!
尊敬的宋光:
对延迟深表歉意。
实际上、这是编译器库:

因此、您需要做的是、 从以下链接下载 LTS 编译器:
ARM-CGT IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com
下载后、将其安装到 CCS\tools\compiler 路径中、如下所示:

现在、在 CCS 中打开工程的属性、然后在编译器中点击以下选项:

现在添加编译器路径:

添加路径并执行刷新后、您可以在发现的工具中看到安装的编译器:

选择编译器、然后点击“Apply and Close“。 现在构建工程、不应收到该错误。
希望这可以解决您的问题。
-- 
此致、 
Jagadish。 
尊敬的宋光:
我咨询了内部编译器专家、下面是反馈:
请注意、TI 编译器并不会随附所有预编译的 RTS 库。 对于某些情况、在编译需要该库的 CCS 工程时、它们将由编译器创建。
在您的情况下、这只是一个警告、而不是一个错误、这是说它将使用一些自动库构建、因此需要几分钟时间。 在我们的 PC 中、它正在成功构建并生成 RTS 库。 因此、请尝试其他 PC、确保您的办公室防火墙不会阻止这一代编译器。

--
此致、 
Jagadish。