This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:有关 ADC VREF 电压的查询

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539114/am2612-inquiry-regarding-adc-vref-voltage

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在老化过程中遇到问题。 通过分析、我们发现 XAM2612AODFHMZCZQ1 ADC 的 VREF 引脚电压仅为 0.865V(通常预计为 1.8V)。 您能否说明 MCU 中的哪些引脚可能会影响 ADC VREF 引脚电压?

此外、我注意到以下有关“X"器“器件的说明:
“X 实验器件、不一定代表最终器件的电气规格、并且可能不使用生产组装流程。 尚未完成 Texas Instruments 内部认证测试的开发支持产品。“
此说明是否适用于相关样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    上周我在 OOO 的时候,对延迟的回应表示歉意。

    是的 X AM261x 将此器件指定为预量产器件。

    您能否提供有关发生此问题的测试设置的更多信息?

    客户是使用 TI EVM 还是定制硬件进行测试?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zackary、

    请查看我的电子邮件、了解更多详细信息。 这是自定义硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈已离线提供。 同时关闭此主题。 如果需要其他信息、请打开另一个主题。