This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM263x-Q1 系列电源轨的片上电容行为

Guru**** 2563540 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548704/am2632-q1-on-chip-capacitance-behavior-for-the-power-rails-of-the-am263x-q1-family

器件型号:AM2632-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:我们正在尝试对 AM2632-Q1(特别是 AM2632COKFHMZCZRQ1) 的电源轨运行功率分配分析、以帮助优化我们的电容器网络。

我们已经审查了提供的 AM26x 硬件设计指南和建议的电容、但我们也在自己进行审查。  

片上电容占据什么频率?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    非常感谢您进行配电分析。 这将非常有助于使您的系统更稳健。

    我们通常认为是封装+芯片电容在 大约 50 –100MHz 范围内接管的经验法则。 我们在 PCB 方面的 PDN 优化最终达到了这一范围。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni