工具/软件:
您好:
我将定制电路板与 MSPM0L1306 在 SWD 模式 2Wire 下使用。 并且在闪存代码时出现错误、例如电缆远离自身时中断。
当我在“Properties Debug Window“中进行了更改后、有一次成功运行、但我忘记了这些设置、现在再次遇到相同的问题。 一次性工作意味着只有项目设置问题。
我使用 XDS200 调试器来刷写代码
连接如所示
1、SWDIO 至 TMS、带上拉
2. SWCLK 到 TCK
3.3V 至 VCC
4. GND 至 GND
5.重置至 nRESET
【结果】
----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ 
C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\ 
CCS\ccs1271\0\BRDDATAC\testBoard.dat 
----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------
此实用程序选择了 560/2xx 级产品。 
此实用程序将加载程序“xds2xxu.out"。“。 
库构建日期为“2024 年 4 月 19 日“。 
库构建时间为“18:50:34“。 
库软件包版本为“12.7.0.00130"。“。 
库组件版本为“35.35.0.0 “。 
控制器不使用可编程 FPGA。 
硬打开控制器时出错。
----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为“-183"(–183(0xffffff49“0xffffff49)。 
标题为“C_ERR_CTL_CBL_Break_FAR"。“。 
解释如下: 
控制器检测到与其自身远距离的电缆断裂。 
用户必须将电缆/线盒连接到目标器件。 
【结束】
请引导我。
谢谢、
镍锡