This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:将 ECC 与 SysConfig 配合使用

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545328/am2634-using-ecc-with-sysconfig

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

在最新的 SDK (TI_MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13) 中、可 通过 SysConfig 配置 SDL。 没有如何正确使用它的示例。

虽然 CCM/ESM 运行良好、但在尝试在 L2RAM 和 TCM 中检测 ECC 错误时、我遇到了多个问题:

-为 R5FSS0_CORE0_ECC_AGGR /  SDL_R5FSS0_CORE0_ECC_AGGR_Pulsar_SL_ATCM0_BANK0_RAM_ID 初始化 会导致崩溃。
-为 SOC_ECC_AGGR /  SDL_SOC_ECC_AGGR_MSS_L2_SLVx_ECC_RAM_ID 初始化是有效的,但当一个错误被注入时,不调用 ESM 回调,尽管相应的中断已经被激活

现在有什么重要的吗? 我假设已在引导加载程序 (SBL_QSPI) 中的这些存储器模块上激活 ECC。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    [引述 userid=“585264" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545328/am2634-using-ecc-with-sysconfig

    -为 R5FSS0_CORE0_ECC_AGGR /  SDL_R5FSS0_CORE0_ECC_AGGR_Pulsar_SL_ATCM0_BANK0_RAM_ID 初始化 会导致崩溃。
    -为 SOC_ECC_AGGR /  SDL_SOC_ECC_AGGR_MSS_L2_SLVx_ECC_RAM_ID 初始化是有效的,但当一个错误被注入时,不调用 ESM 回调,尽管相应的中断已经被激活

    现在有什么重要的吗? 我假设已在引导加载程序 (SBL_QSPI) 中的这些存储器模块上激活 ECC。

    [/报价]

    我真诚地对迟来的答复表示歉意。

    我们测试了这一点,我们没有看到任何执行中的问题。

    以下是我们的输出:

    e2e.ti.com/.../sdl_5F00_ecc_5F00_mss_5F00_l2_5F00_10_5F00_02_5F00_am263x.txt

    检查一次、如果需要、我们可以设置一个实时调试会话。

    --
    此致、
    Jagadish。