Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:MCU_PLUS_SDK 10.01.00.34
您好:
最新的 SBL (sbl_ospi.release.tiimage) 预计应用程序将在偏移 0x81000 处刷写、即类似于 GUI UniFlash:

我想使用 项目 “scbl_can_uniflash_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"进行“进行仿真。
但是、 我在“default_sbl_can_uniflash_app.cfg"中“中进行了以下更改
--file=myfile.appimage --operation=flash --flash-offset=0x8 1. 000
但是、当我调试“scbl_can_uniflash"时“时、我可以看到以下测试在 Bootloader_uniflashFlashFile () 中总是正确的:
if((status == SystemP_SUCCESS) && ((flashOffset % eraseBlockSize) != 0))
{
/* Only flash to offsets which are a multiple of blockSize */
status=SystemP_FAILURE;
}
这是因为 flashOffset (0x81000) 不是块大小的倍数。 当然、如果 --flash-offset=0x80000、它就可以正常工作。
项目“scbl_can_uniflash “是否可用于在 0x81000 处刷写应用程序以匹配 SBL 预期偏移? 如果是、“default_sbl_can_uniflash_app.cfg"的“的内容应该是什么?
谢谢你。