This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:有关 MMC 的一些问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548417/am2632-q1-some-question-about-the-mmc

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。 我的客户连接 AM2632 和 88550(集成了 Wi-Fi 和蓝牙的芯片)

WiFi 接口:SDIO_CLK、SDIO_CMD、SDIO_DATA0~ SDIO_DATA3。

1.是否只能将 MMC 配置到 SDIO 接口? 可以使用任何模块吗?

2.在他们的系统中,它存在 nand 闪存,如果 MMC 分配给 WiFi,客户是否可以使用 GPMC 连接到 nand 闪存? 是否可以使用任何其他模块与 NAND 闪存连接?

3.如果我们对可与正常 GPIO 连接的 nand 闪存有任何建议?

4. 蓝牙是否可以与 UART 通信?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shuqing:

    通常、两个器件(即 AM263 以及 WiFi/BT 器件)都应支持接口。 不确定所有接口都受支持  88550.

    MMC/UART 接口用于 AM263x 器件上的 WiFi/BT。 从硬件的角度来看、GPMC 上也可以支持 NAND。 目前、软件 SDK 不支持 NAND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、Shiv