This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273X-AM273X:MCU-PLUS-SDK - AES GCM 驱动程序

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532808/mcu-plus-sdk-am273x-am2732---aes-gcm-driver

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK
Thread 中讨论的其他器件:AM2732AM2632

工具/软件:

您好、

我们需要在 AM2732 HSM 芯片上实现 AES-GCM 算法。
我们注意到、根据此主题 AM2612:GCM 算法、有一个适用于 AM2632 芯片的补丁可用于实现 AES-GCM 算法。
该补丁是否也适用于 AM2732? 这 2 个器件是否具有相同的 HSM 芯片?
未来是否将有包含 AES-GCM 实现的 SDK 版本?
 
此致、
K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我目前正在研究这个。 我将在 6 月 30 日前提供最新情况。  

    内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对不起在回复的延迟. 由于团队成员休假、我们至今未能对此进行调查。 我们将在 2015 年 7 月前作出答复。

    内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在过去 15 天已经过去了 8 天。 你有任何关于我们的问题的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    你们的不作为是不可接受的。 请尽快提供回复。

    此致、

    Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔和他的团队、对迟迟未能作出回应表示歉意。 虽然安全加速器 IP 相同、但由于依赖于 SDK 组件、我们无法确定地回答修补程序是否可以在 AM273 上正常工作。  请注意、目前没有计划在我们未来的任何 SDK 版本中提供 AES GCM 实现。 我们先前对 AES 没有任何此类要求。

    此致、
    内利马