This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:有关使用 NTC (sboa323A) 进行温度检测的一些技术问题

Guru**** 2533630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548757/mspm0g3107-a-few-technical-questions-about-temperature-sensing-with-an-ntc-sboa323a

器件型号:MSPM0G3107


工具/软件:

团队、

客户提出的一些与所附 NTC 应用手册相关的问题:

有关使用 NTC(已连接)进行温度检测的一些技术问题。

 

  1. 电路是否适合在–20°C 至 80°C 的温度下工作?

[TI ]我认为这是合适的、是的。

 

  1. (M0G3107QPMRQ1) 中的内部 ADC 是否足以满足此应用的需求?

 [TI ]是的、  

  1. 应用手册中的运算放大器电路似乎不会使 NTC 线性化、但温度图是线性化的(修辞问题)?

[TI}?

CY、
CY

e2e.ti.com/.../sboa323a-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否是您想弄清楚的最后一个问题、如下图所示? 如果是关于 NTC、您可能需要将其重新组织给模拟团队或一些团队以了解详情。

    ]应用手册中的运算放大器电路似乎不会使 NTC 线性化、但温度图是线性化的(修辞问题)?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    确认上面的问题 1 和问题 2 是我要寻找的。

    对于问题 3、回答正确、我们可以联系模拟团队。

    谢谢您、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris、

    该电路是否适合在–20°C 到 80°C 的温度范围内工作?

    因为根据您提供的附件、我无法确认此问题、我认为还需要与模拟团队保持一致。

    (M0G3107QPMRQ1) 中的内部 ADC 是否足以满足此应用的需求?

    我相信是的。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你彼得,现在就结束了!

    -克里斯