This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:哪个 CCS 版本与该微控制器兼容

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548783/tm4c1294ncpdt-which-ccs-version-is-compatible-with-this-microcontroller

器件型号:TM4C1294NCPDT


工具/软件:

您好 TI 团队

我想了解可与 TM4C1294NCPDT 控制器配合使用的最新 CCS 版本。 我们尝试使用 CCS 20 版本、但找不到对此控制器的任何示例或库支持、并继续使用 CCS 6 版本。 我们是否有任何方法可以使用最新的 CCS (V20) 对此控制器进行编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     是的、您可以将 CCS20 用于 TM4C129。 您可以使用 Resource Explorer 导入 TM4C129 的示例。 请参阅下面的。  

    也可以直接从 TivaWare SDK 安装中导入、就像您熟悉的任何 CCS 版本一样。  

    话虽如此、  如果您习惯了基于 Eclipse 的 CCS6 、并且不太希望在基于 Theia 的 CCS20 上学习曲线、那么我建议您使用基于 Eclipse 的 CCS 版本。 对于我自己来说,我仍然在日常工作中使用 CCS12。 我可以保证、如果您使用 CCS12、每个示例都能在开箱即用的情况下运行、无需修改。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1 下载基于 Eclipse 的最新 CCS12.8。 您可以根据需要使用 CCS20。 最终目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的回复... 我可以成功安装(版本:20.2.0.12__1.5.0)并能够在其中打开 TM4C 示例。

    但是、我之前使用基于 TI-RTOS 的工程(在 CCS6.2 中开发)、在编译时会出现错误。 在 CCS20 中、这是 /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1754393231009v1.png 的屏幕截图

    是否有任何基于 RTOS 的示例代码、我们可以下载这些代码并导入到 CCS20 中、以便我们有望解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我强烈建议您使用基于 Eclipse 的 CCS12.8 进行 TI-RTOS 开发。 您可以使用 Resource Explorer 找到所有 TI-RTOS 示例。  

    您还可以在 CCS20 中找到相同的 TI-RTOS 示例、如下所示。 但我认为使用基于 Eclipse 的 CCS12 时遇到的问题会更少。