This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:COMP0_IN3+可用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546882/mspm0g1505-comp0_in3-available

器件型号:MSPM0G1505
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、如何才能访问数据表中所述的“COMPx_IN3+"?“?


我在  CC .syscfg 文件配置中只有 COMPx_IN0+、COMPx_IN1+、COMPx_IN2+。


请提前与我们联系以寻求您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我认为 SysConfig 可能会错过有关 COMPx_IN3+的内容。

    我将报告此问题、您可以尝试在 SYSCFG_DL_COMP_init () 中重新运行程序、只需将 .posChannel 更改为通道 3。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    当我尝试在 CCS 中再次打开工程时、收到的错误将在我假定的下一个修订版中修复。 对吗?


    然后,我不能构建它,即使我确实重命名了这样的 posChannel :

    COMP1.posChannel =“DL_COMP_IPSEL_CHANNEL_3";“;

    我做了什么?