Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSPM0C1104
工具/软件:
您好、
我正在尝试对最新的 MSPM0C1104S8YCJR 微控制器进行编程。 我的用例是:我尝试使用 MSPM0C1104S8YCJR 作为主设备对从设备进行 i2c 编程。
我使用 MSPM0C1104S8YCJR 制作了定制电路板、负责 I2C 的上拉电阻、并添加了用于 VDD 电源的电容器 (100nF、10U)。
最初、为了对 MSPM0C1104S8YCJR 进行编程、我必须连接 LP-MSPM0C1104 LaunchPad 并刷写代码。 IAM 使用 CCS 20.1.1 版本、该工程的构建已完成、但 MSPM0C1104S8YCJR 未被编程。
我收到以下错误:
CS_DAP_0:连接到目标时出错: DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。
我尝试从 UniFlash GUI 恢复出厂设置、仍然收到相同的错误、对于批量擦除、它显示 CORTEX_M0P:GEL 输出:批量擦除不适用于该器件。
此器件不支持 BSL。
有人能告诉我如何解决这个问题吗?
谢谢、
Victor