This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如何设置矢量中断管理器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549247/am263p4-how-to-set-up-vectored-interrupt-manager

器件型号:AM263P4


工具/软件:

您好:

我正在 AM263P4 上从头开始设置 VIM。 我遵循了 TRM 中 通过 MMR 接口维护 IRQ 的步骤。 由于我之前没有这样做、因此我不太熟悉要让 VIM 成功运行、我还需要执行哪些其他步骤。

我是否应该创建一个中断矢量表、如果是、如何知道每个 ISR 将位于哪个地址? 我知道我自己需要编写 ISR、但是否已经为 R5FSS0_CORE0 中断映射中的源中断设置了地址?  

此外、我是否需要进行上下文切换以便初始化 VIM、或者在进入 ISR 之前是否在 VIM 内部完成了该操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zaara:

    我想了解从头开始设置 VIM 的原因、而不是仅使用它、因为它存在于 MCU_PLUS_SDK 中。 您可以通过 TRM 步骤启用 VIM、但这不是一个简单的任务。 所有这些问题都已在开箱即用 SDK(默认启用)中进行处理和提供。

    我正在 AM263P4 上从头开始设置 VIM。

    您可以参阅 SDK 文件中的 SDK 实现: mcu_plus_sdk\source\kernel\nortos\DPL\R5。 请参阅本节中与 vim 和中断相关的文件、您可以将其与 TRM 进行比较以供您理解。

    此致、
    Shaunak