This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:L1305 事件通道编号? PLZ 确认。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549403/mspm0l1305-l1305-event-ch-numbers-plz-confirm

部件号:MSPM0L1305
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:Champs:

我的客户报告了此问题、如下 所述?

BR Rio

MCU MSPM0L1305 有一个奇怪的问题。 使用 SysConfig 版本 1.21.0 时、表明只有三个事件通道、事件通道 3 可以有两个订阅者。

但当我们更新 SysConfig 版本 1.24.0 时、显示有 15 个事件通道。 信道 12 — 信道 15 可以有两个用户机。

我们想知道哪一个是正确的,有这些明显的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只有三个通道、您可以参考数据表。

    我已检查 SysConfig 1.24、它仅显示三个通道。  

    您可以尝试从 TI.com 下载最新的 SDK。 然后右键点击您的工程:“Properties"->"General"->"Products"->"Edit",“,将“将 SDK“ SDK 和“ 和 SysConfig“ SysConfig 编辑“ 编辑为“为最新、最新版本。 然后检查问题是否仍然发生。  

    此致、

    Janz