This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263X:LP-AM263 定制闪存 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548659/mcu-plus-sdk-am263x-lp-am263-custom-flash

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263X-AM263X
主题中讨论的其他器件:LP-AM263UNIFLASH

工具/软件:

你(们)好

   我使用 LP-AM263 评估板。
   除了正常的程序烧录之外、我还需要使用 SPI 闪存中的一个空间来存储其他数据、并且需要在通电时将此数据复制到内部 RAM 中。
   如何实施此类流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 更具体地说、我想问一下如何通过 Uniflash 或 CCS 将一段自己的数据烧录到外部 SPI 闪存、然后在 CPU 上电时自动将此数据复制到内部 RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请创建包含数据的二进制文件、然后使用 Uniflash GUI、给出要刷写的地址。 然后使用正常的刷写过程。

    该操作将负责刷写数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Nilabh Anand

       Uniflash 只能烧录 SBL 和应用、而不能烧录我的私人数据。

       

       我的问题已经解决、它是通过 SDK 软件包中的 Python 脚本在 UART 模式下烧录的。