This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:图 7-1. 下电上电 POR/BOR 条件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549144/mspm0c1103-q1-figure-7-1-power-cycle-por-bor-conditions

器件型号:MSPM0C1103-Q1


工具/软件:

您好:

图中显示了由于 BOR 有效而从运行状态到 BOR 状态的第一次转换(以绿色突出显示)。

第二个 BOR 置位(以红色突出显示)不会将状态从运行更改为 BOR:

在技术参考手册(图 2-7)中、状态图显示条件“BOR < BOR-违例“始终触发 VDD。  

正确的解释是什么?

非常感谢、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacopo、

    您可以参考此图。

    生成第一个图时可能会出现一些误差。

    此致、

    Janz