This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:运行模式下的电流消耗、并且 16MHz

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550181/mspm0g1507-current-consumption-in-run-mode-and-mclk-16mhz

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户想知道何时会消耗电流 XMSPM0G1507SYCJR  在运行模式下、MCLK=MCLK 16MHz。

我在数据表中找到了电流消耗、是否可以使用 IDD_RUN /MHz 来估算 16MHz 时的电流消耗?

例如:当为 CoreMark 时、电流消耗接近 100*16uA

如果有错误,请告诉我!

B.R.

周奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eason:

     

    ]当 MCLK=MCLK
    时、我能否使用 IDD_RUN /MHz 来估算电流消耗 16MHz?

    可以、前提是时钟配置与框中所述的相同。 如果您检查如下所示的两行数据、您可以发现该数据是根据每 MHz 计算得出的。

    此致、
    彼得