This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:TRM 中 OSPI 相关说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548526/am263p4-q1-trm-clarification-on-ospi

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ADS127L18

工具/软件:

您好:  

我能否对以下问题做出一些澄清? 主要包括:

1.我看到 OSPI 中使用的时钟引脚的表相互冲突。 数据表显示有 4 个引脚 (CLK、CLKLB、LBCLKO 和 DQS)、而 TRM 和其他我查找的任何地方仅确认 3 个引脚 (CLK、LBCLKO 和 DQS)

2. 以下段落中提到的 4 种时钟拓扑之间有何区别? 此外、在最后 2 句中、它表示内部焊盘环回不能用于 SDR 和 DDR 传输。 这是准确还是拼写错误?  

3.这有点 不太具体,但 OSPI 是否可以用于与不同的通信协议(例如不是 OSPI 闪存芯片)相连接? 具体而言、我们可以研究将 OSPI 与使用 FSDP 输出端口的 ADS127L18 ADC 连接的可行性。 这由纯输出组成、包括 8 条数据线、一个时钟和一个帧同步。 因此、我们的建议是将数据通道、FSDP 时钟连接到 OSPI 接收时钟、并将帧同步连接到 GPIO。 这是可能的吗?

谢谢您、  

Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的查询。

    请允许 我们在下周初重新开始。

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的耐心!


    上图是时钟拓扑的逻辑方框图。


    [报价 userid=“620943" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548526/am263p4-q1-trm-clarification-on-ospi ]数据表显示有 4 个引脚 (CLK、CLKLB、LBCLKO 和 DQS)、而 TRM 和其他我查找的所有引脚都仅确认 3 个引脚 (CLK、LBCLKO 和 DQS)[/报价]

    是的、CLKLB 存在、如图像环回到内部所示。 它不会作为球形 PIN(标有 LB)发出。 例如、任何外部外设时钟逻辑均不使用/提供该时钟。

    启用了 PHY 的四种时钟拓扑

    1. 内部 phy 环回 :已调整的环回时钟被禁用。 禁用 DQS。 Ref_clk 会驱动至 RX_DLL 以对读取数据进行采样。
    2. 内部焊盘环回:  自适应环回时钟已启用。 禁用 DQS。 环回时钟 (OSPI_CLKLB) 使用 OSPI_CONFIG_ICLK_SEL = 1 通过 ospi_iclk 驱动至 RX_DLL。
    3. 外部板环回:   自适应环回时钟已启用。 禁用 DQS。 环回时钟(延迟 OSPI_LBCLK)使用 OSPI_CONFIG_ICLK_SEL = 0 通过 ospi_iclk 驱动至 RX_DLL
    4. DQS:  DQS 使能具有优先于自适应环回时钟的优先级。 来自外部闪存存储器的数据选通信号连接到 SoC 的 OSPI_DQS 引脚。 DQS 驱动至 RX_DLL。

    LB clk SEL 多路复用器在 MSS_CTRL_OSPI_CONFIG.OSPI_CONFIG_ICLK_SEL 中实现为位字段

    它表示内部焊盘环回不能用于 SDR 和 DDR 传输。 这是准确还是拼写错误?  [/报价]

    这是一个拼写错误。 它在 AM263Px 中支持 SDR 和 DDR。


    这 不太具体、但 OSPI 可以用于与不同通信协议(例如非 OSPI 闪存芯片)连接吗? 具体而言、我们可以研究将 OSPI 与使用 FSDP 输出端口的 ADS127L18 ADC 连接的可行性。 这由纯输出组成、包括 8 条数据线、一个时钟和一个帧同步。 因此、我们的建议是将数据通道、FSDP 时钟连接到 OSPI 接收时钟、并将帧同步连接到 GPIO。 这是否可行?

    这不受支持。


    此致、
    Rijohn

    [/quote]