This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何检测时钟源 LFXT 故障?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549825/mspm0g3507-how-can-i-detect-clock-source-lfxt-fail

器件型号:MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:  

我使用 LFCLK、时钟源设置为 LFXT。

如何检测 LFXT 是否发生故障(例如,由于晶体引脚开路)? 我已经尝试读取 CLKSTATUS 寄存器的状态、但当我移除晶体时、状态不会改变、并且 TimerG0 中断仍在运行、但中断时序不准确。

请提供正确、详细的流程图来检查 LFXT 故障、以便我可以执行启动复位并切换到 LFOSC。

谢谢、此致、
       子


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LFXTGOOD 位仅指示振荡器成功启动后、并不意味着时钟已稳定。 一种方法是、您可以在 SysConfig 中配置时钟输出(如下所示)并检测输出波形的频率。

    此致、
    彼得