This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:NRST 上拉电阻标称值

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545857/mspm0g3519-nrst-pullup-resistor-nominal

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

大家好。

在 MSPM0G3519 数据表的第 94 页、NRST 上拉了 47k、遗憾的是、这是不够的、我只在 10k 时使 MCU 正常运行。 47k 不是太大吗? 数据表中是否出现任何错误? 我放置了 100nF 的滤波电容器。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    已在 MSPM0G3509 LaunchPad 和客户的许多原理图设计中使用了 NRST 中的 47k 上拉电阻器。

    您可以尝试在 NRST 中使用 10nF(在 LaunchPad 中使用)或 47nF 电容器。

    顺便说一下、在 NRST 中使用 47k + 100nF 时、您观察到了什么?

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfei、感谢您的答复。

    我观察到复位行为、就像 NRST 下拉至接地一样、没有振荡、无操作、消耗非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    如果 NRST 接地、MCU 将处于复位状态、程序无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能判断 47k 是过大还是必须正常、100nF 真的超出规格吗?在一些 TI 文档中、100nF 的电容是完全有效的标称值。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如数据表中所述、我们建议在 NRST 引脚上使用 47k + 10nF、这也是我们的 LaunchPad 中使用的引脚。 这就是我们可以  为 NRST 引脚正确加电的情况。