This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:使用 Segger J-Link 进行密码保护

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546576/mspm0l1117-password-protection-using-segger-j-link

器件型号:MSPM0L1117
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:

您好、

您能告诉我们如何使用 Segger J-Link 保护闪存吗? 我目前没有看到此器件的 J-Link 中有任何此类设置。

如果我们设置了 16 字节密码来访问闪存、是否可以使用 J-Link 来解锁器件?  

谢谢。此致、

Harshal Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshal:

    您是指通过 J-Flash 使用密码访问 SWD 端口吗?

    您可以在 CCS 项目中设置密码、并生成带有非主区域的输出文件 (.out、.hex)、用于存储密码。

    然后、在 J-Flash 中、您可以启用非主区域以将输出文件加载到 MSPM0、从而保护调试端口。

    至于如何通过密码使用 J-Flash 访问 MCU、我认为一些 Jlinkscript 可以提供支持、让我在内部进行检查、并向您获取反馈。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有收到关于上述主题的任何反馈。

    如果使用 16 字节密码对 J-Link 进行了编程、您能否告知系统如何使用 J-Link 解锁控制?  

    在尝试使用 J-Link 连接电路板时、我没有看到任何弹出窗口连接。 我们无法将 J-Link 连接到电路板、似乎 J-link 中没有关于此微控制器上密码相关功能的任何规定。

    谢谢。此致、

    Harshal Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshal:

    很抱歉耽误响应。

    在这里、我通过密码上传了一个用于解锁 SWD 的 JlinkScript: e2e.ti.com/.../DSSM_5F00_Command-_2800_1_2900_.JLinkScript

    设置步骤如下:

    1.更改 Jlinkscript 中的密码设置。

    2.在 J-Flash 设置中使用 Jlinkscript。 (__LW_AT__Options-Project settings...)

    3.只需连接或编程 J-Flash。

    此致、

    Pengfei