This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:软件烧录失败

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550279/mspm0c1104-software-burning-fail

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 MSPM0C1104、如果他们将 PMIC 连接到 MSPM0C1104  LaunchPad 的 INT、SCL、SDA、GND、他们会发现软件烧录失败。 并且如果他们断开 PMIC 连接、则会成功完成软件烧录。 什么是围场的原因? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    您能帮助说明什么是 PMIC 和 INT 吗? “将 PMIC 连接到 INT、SCL、SDA、GND“的含义是什么? 调试器与 MCU 之间有何连接? 或者、您能描述硬件环境设置吗?

    此致、

    Janz Bai