This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:单元测试/gtest

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549661/codecomposer-unit-test-gtest

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好、
我们计划在 CCS 中支持 gtest 或其他单元测试吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们是否计划在 CCS 中支持 gtest 或其他单元测试?

    CCS 对 gtest 或其他单元测试选项没有任何显式的默认支持。 但是、Theia IDE (CCS 20.x+基于该 IDE) 非常适合扩展、并提供多种第三方扩展。 这里值得探索有关单元测试扩展的可用内容。

    https://open-vsx.org/extension/matepek/vscode-catch2-test-adapter

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    很遗憾、我得到了扩展列表:

     获取扩展名时出错。 getaddrinfo ENOTFOUND open-vsx.org 这可能是由网络配置问题引起的。

    我尝试使用我们的代理设置、但它不起作用。 可能是您可以向我发送私人邮件的代理设置。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过私人 E2E 消息发送了这个消息。